This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:有关可用于 TPS23758的变压器的问题。

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758, TPS23758EVM-080, CSD17579Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274206/tps23758-questions-about-transformer-which-can-be-used-for-tps23758

器件型号:TPS23758
主题中讨论的其他器件:CSD17579Q3A

大家好!

我的一个客户在其自己的电路板上评估 TPS23758。
目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问题1:
LDT1018-50R 在 TPS23758EVM-080上使用。
他们正在寻找内部连接与 LDT1018-50R 相同的替代变压器
您知道任何变压器器件型号吗?

问题2.  
它们 通过 HA3802-BL 评估 TPS23758。
https://www.coilcraft.com/getmedia/4cce1705-a356-485c-ab91-cc4c65acc6e0/ha380x.pdf
此变压器能否与 TPS23758搭配使用?

问题3:  当 TPS23758与 HA3802-BL 配合使用时、TPS23758变得非常热。
    次级侧电压为5V。 该输出电压 按预期输出。
    你对原因有什么想法吗?  

非常感谢您的答复。

谢谢、此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kazuya:

    问题1:
    LDT1018-50R 在 TPS23758EVM-080上使用。
    他们正在寻找内部连接与  LDT1018-50R 相同的替代变压器
    您知道任何变压器器件型号吗?

    Wurth 的750318525可用作替代零件。  

    问题2.  
    它们 通过 HA3802-BL 评估 TPS23758。
    https://www.coilcraft.com/getmedia/4cce1705-a356-485c-ab91-cc4c65acc6e0/ha380x.pdf
    此变压器能否与 TPS23758搭配使用?

    VCC 需要高于8.6V。在忽略 二极管和其他 压降的情况下、需要 SEC:BIAS < 5V:8.6V。 HA3802-BL 可以 略微满足此要求。 它应该在理论上工作。  

    问题3:  当 TPS23758与 HA3802-BL 配合使用时、TPS23758变得非常热。
        次级侧电压为5V。 该输出电压 按预期输出。
        你对原因有什么想法吗?  

    您能否提供此 IC 的温度? 使用  LDT1018-50R 时、它是否也很热?

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您的答复。

    当该器件与  HA3802-BL 配合使用时、TPS23758的温度大约为100摄氏度。
      当器件使用 LDT1018-50R 工作时、器件温度约为45°C。

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您的支持。
    以下是其他信息。 他们不想在 E2E 上披露原理图。
    但是、以下是 TPS23758和  HA3802-BL 之间的连接。

    HA3802-BL   TPS23758      
             1->CP (2号引脚)
            2 -> 经由电阻器和二极管的 VCC (编号21)
            3 -> 排卸(第24号)
            4 -> 开路
            5 -> PoE (48V)输入
            6 -> 开路
            7 -> CSD17579Q3A 源(No.1,3)和 HA3802-BL 的 No.12引脚
            8 -> CSD17579Q3A 栅极(4号)(通过电阻器)  
                HA3802-BL 的9 -> GND (次级侧 GND)和10号引脚
           10 -> GND (次级侧 GND)和  HA3802-BL 的9号引脚   
           11 ->  CSD17579Q3A 源(第、1、3号)和 HA3802-BL 第14、12引脚  
           12 ->  CSD17579Q3A 源(第、1、3号)和 HA3802-BL 的第14、11引脚  

    是否有任何错误的连接?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    很抱歉、我忘记告诉您 VCC 引脚电压的情况。
    他们使用示波器检查 VCC 电压、持续大约为11V。

    谢谢、此致、
    和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您提供更多信息。

    从您的描述来看、我认为与变压器的连接没有问题。

    - VCC ~ 11V 高于我的预期。 考虑到 HA3802-BL 有0.25: 0.44秒:偏压。 当 Vout 为5V 时、这应该提供~8.8V VCC。使用 HA3802-BL 时、Vout = 5V 是否正确?  

    客户可能会 错过的另一件事是 VB 引脚上需要一个6.2V 齐纳二极管。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    非常感谢您的大力支持。

    您绘制的变压器和 TPS23758之间的连接与客户原理图相同。
    此外、它们还将6.2V 齐纳二极管(MMSZ5234A)放置在 VB 和 GND (RTN)之间。

    IC 发热还有什么其他原因吗?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    完整的原理图可能会有所帮助。 如果您可以在其中分享原理图、我可以通过电子邮件与您联系。  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    PSR 基于反射到 Vout 的偏置电压。 输出电压:偏置= 0.25:0.44与 HA3802。 在5V 输出电压下、偏置为8.8V。然后、要使 FB 引脚等于1.75V、您需要使 R19 = 150k。

    此致、

    帝昂