This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:TS 分压器处于 USB 状态时的 VIN?

Guru**** 2811675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276466/bq25120a-vin-for-ts-divider-when-on-usb

器件型号:BQ25120A

看到 TS 阈值是如何非常窄的、并且分压器的顶部连接到 VIN、在 我们的情况下是 USB"5V"、那么当电压轨不是很好时会发生什么情况?

USB 规范支持很宽的电压范围、那么这不会影响 TS 阈值或这些东西是否是比例式的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我想,我不会骗你的。" 它确实是比例式的!