This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:输出噪声较大

Guru**** 2519260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275305/lm5163-loud-output-noise

器件型号:LM5163
主题中讨论的其他器件:LM5146

大家好、

我们的客户使用 LM5146、尽管5V 输出噪声为272mV、但这并不常见。

以下是他们的原理。

下面是5引脚反馈和8引脚开关波形。

这有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在这些波形上的测试条件是什么? 谢谢。

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号均参考原理图中的GND ó n_ IO来测试。ó n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到选择的电感器太小、导致出现 DCM 模式。 这会导致输出纹波过大。

    您可以 将电感器更改为120uH 并再次进行测试。谢谢。

    科林