This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:Vin_max 为6V 时具有直通模式的升压

Guru**** 2582085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276299/tps61099-boost-with-pass-through-mode-for-vin_max-of-6v

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61033

是否有一个集成 MOSFET 的升压稳压器具有输入电压范围大于5.5V 的直通模式?  我看到集成 MOSFET 升压中的直通特性 仅适用于低输入电压、例如输入电压最大值为5.5V 的 TPS10699、TPS61033和 TSP61023器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、KMB:

    您需要哪种输入电压? 我们提供具有外部 MOSFET 的控制器、该控制器具有此特性。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 输入电压范围为2.7V 至6V、我正在寻找具有1A 开关电流的内部 MOSFET。 如果有任何选项、请与我们分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KMB:

    我找不到任何输入电压超过5.5V 且具有集成开关的升压转换器。 是否可以将输入电压限制在5.5V?

    此致、

    莫里茨