This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:具有100K NTC 温度保护电阻器的锂聚合物电池充电问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040, BQ24093, BQ24091

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275608/bq24040-charging-li-polymer-battery-that-has-100k-ntc-temperature-protection-resistor-question

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件: BQ24093BQ24091

您好!

 想使用 BQ24040为具有100K NTC 温度保护电阻的锂聚合物电池充电。
和温度保护遵循 JEITA 标准。
是否有适用于该应用的参考设计?  

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    没有用于 BQ24040的参考设计、以使用100k NTC 与标准10k。

    BQ24091和 BQ24093将支持100k NTC、这两款器件是类似的器件、但封装不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    感谢您的回答。