This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:TIDA-010081

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275868/ucc28180-tida-010081

器件型号:UCC28180

您好!

我使用 UCC28180 IC 进行 PFC 操作、功率为1KW

在无负载时,PFC 电压按照设定保持在415V,在最小负载时 PF 为94,而增加负载时 PF 变小,电流失真如下图所示(附图)。

请帮助我对其进行调试

尖峰电流为 PF 0.85。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:

    请提供您的 PFC 原理图和您为项目填写的 UCC28180 Excel 计算器工具副本。  
    如果您未使用该工具、请在此处下载: https://www.ti.com/tool/download/SLUC506 并在用户输入单元格中填写设计中相应组件的值。   

    此外、如果可以、请提供输入电流的屏幕截图(如上所示)以及 ICOMP 和 VCOMP、每个截图的频率为1V/div、时间扫描为5ms/div。  

    此致、
    乌尔里希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好。请查看随附的 Calc 工作表(也包括我自己的计算)、我使用的相应工作表、原理图以及无负载和最小负载条件下的 ICOMP、Vcomp 波形。

    请告诉我要做的更改,问题在哪里?

    空载条件下电源、输入电流、ICOMP 和 Vcomp 信号

    在250W 近似负载下

    大家好、如果您有任何其他说明、请告知我、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  、您能更新吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:

    Uli 将在周一结束。 在设计计算器中、您使用的输入电容器比推荐的电容器高得多。 为什么选择此输入电容?

    此外、电流失真是随着您增大功率而逐渐增加、还是在特定功率等级达到尖峰?

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在使用变阻器负载、从空载逐渐增加到满载、尖峰随着负载的增加而增加。

    电容值稍微高一点就正确了吗?

    我假设安全系数比我使用的建议值高10%到20%。

    我是否需要减少失真? 等待您的 建议、 我还应该做什么? 请引导我,我正在等  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:

    您建议的 Cin 电容器为0.180uF。 您选择了1.200uF 的 Cin 电容器、增加了600%以上。 您需要具有输入纹波、PFC 才能正常运行。 请参阅 UCC28180数据表第26页的第9.2.2.5节"输入电容器"。 请确保正确遵循设计指南和计算器。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wong:

    我确实把 Cin 改为0.19uF 仍然看到相同的响应。

    在轻负载条件下、功率因数提高了0.96、但当我增加负载时、功率因数降低到0.8、且出现相同的电流尖峰

    请帮我解决这个问题

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:

    您已在回复中单击"已解决"。 正确吗、您是否解决了您的问题? 如果是、我将关闭该主题。

    此致、

    乔纳森·王

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,这是一个布局问题,有一个轨道丢失在 Gndp。

    现在它解决了

    谢谢!