This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:评估板工具?

Guru**** 2583485 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQ35100EVM-795, EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1269388/bq35100evm-795-eval-board-tools

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件: EV2400BQSTUDIO、BQ35100

您好!

我的 KMM 设计了适用于农用车辆的 ECU。

客户想要试用评估板 BQ35100EVM-795 ..... 但本手册中提到需要 EV2300或 EV2400接口。

我想问您是否有可能使用 PC 软件访问此评估板,即使是使用更便宜的工具:它们都是有点过时的工具(?) 客户会避免花费200欧元只是为了测试评估板。

我看到其他一些用户也提出了同样的问题、

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789199/bq78350-r1-programming-tool-alternative-to-ev2300-ev2400

但我相信玩具给了一个替代的私人。

如果可以使用任何 USB-I2C 适配器(用于连接 bqStudio PC 工具)、您可以告诉我吗?

 

谢谢!

安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    其中一个第三方位于 TI.com 上: https://www.ti.com/tool/MKST-3P-ALT-EV2300

    但它仍然是成本高昂的替代方案。 上传化学 ID 需要 EV2400、如果他们在 ACC 模式下使用 BQ35100、则不需要 EV2400、因为不需要化学 ID。 此外、如果这些器件仅使用 EOS 警报、则不需要 EOS 模式、仅在 SOH 模式下需要 EV2400。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    非常感谢、我们测试的目的是测量我们电路板的功耗(使用 CC2642处理器)并估算功耗(在器件使用期间)、从而了解我们是否可以达到客户要求的电池寿命。

    我们的原电池是纽扣二氧化锰锂电池...我不知道我们是否必须设置 ID 才能从 BQ35100芯片获得正确的充电状态。

    在任何情况下、您认为我们应该购买 EV2300/EV2400、或者您能为我们提供测试所需的设备吗?

    此致、

    Antonio (a-***@ti.com)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    对于二氧化锰,我们通常使用 SOH 模式,这将需要化学 ID。 您可以通过下载化学物质更新程序、在我们的化学 ID 数据库中检查电池。 如果它不在数据库中、那么在为它创建化学 ID 之前、我们将无法支持 SOH 模式、主电池需要完全匹配。

    如果他们只是尝试在 SOH 模式下测试电流消耗、则上传的化学 ID 无关紧要、他们可以使用任何化学 ID 进行测试。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我检查了我们正在使用的电池是否存在于您的软件的化学数据库中:我没有找到它。

    我们目前正在使用 Murata CR2477X LiMnO2电池(1000mA)。

    请告诉我是否可以选择其他等效电池 ID

    谢谢。

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    对于原电池、我们没有电池的化学 ID、对于原电池、我们不建议使用等效化学 ID、因为电压对于精确监测至关重要。 需要根据已存在的化学物质 ID 之一为应用选择一个新的化学物质、或者需要对该化学物质进行表征。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    好的、谢谢、您可以建议哪个 ID 进行测试?

    Br、

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    在这种情况下、有2种选项、选项1是使用 我们化学 ID 数据库中已有的电池、他们将需要根据自己的应用更换电池。 方案2是我们需要离线协作来表征他们要使用的电池、表征原电池至少需要6周。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    该项目已被阻止、客户只做一些表征、表明其终端客户 requested...using、用于在系统使用时评估其消耗量。

    然后可以创建一个新的 ID 吗? 我应该问 PLM 吗?程序是如何进行的?

    ACC 模式能否为客户提供有关自激活器件以来消耗的总体电荷量的信息?...考虑到我们使用的 CC2642通过 BLE 进行通信、并且电池为 Li-MnO2型
    谢谢!

    安东尼奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    通常、在 SOH 模式下使用 BQ35100的第一步是确保我们已经具有化学 ID、或者在时间轴允许的情况下与我们一起创建新的化学 ID、否则 BQ35100无法在 SOH 模式下使用。

    ACC 模式可用于捕获小脉冲电流、其中将测量大多数通过的电荷、但您将无法使监测计处于有效的 ACC 模式、因为它会消耗大量电流。

    请通过直接联系人讨论化学 ID、而不是 E2E。

    此致、

    怀亚特·凯勒