This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:IBB 设计现有效率问题

Guru**** 2502165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, TPS62824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272295/tps62088-ibb-design-existing-efficiency-issue

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: TPS62824

大家好、

我的客户使用 TPS62088来提供–2V 输出电压、形式为3.3V 输入电压、输出电流约为0.3A。 并且根据客户的回答、效率大约低于80%。 根据 An SNVA856B https://www.ti.com/lit/an/snva856b/snva856b.pdf?、似乎合理、ts = 1695125826738&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252F 

您有其他建议来帮助解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果降低频率、它是否能够提高效率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    我正在处理这一请求。

    你能告诉我你想在这里实现什么吗? 为了 通过 TPS62088获得更高效率或正在寻找不同的器件?

    -要从3.3Vin 生成-2Vout ,您还可以考虑电荷泵。

    -什么是应用程序?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    要 使用 TPS62088获得更高的效率或寻找其他器件?

    我们需要找到另一个器件。  客户回答说、当他们使用 TPS62088作为 IBB 应用时、效率低于80%、关于频率或 Rdson、其中哪一个是主要原因?如果我们找到了低频 Buck、我们能提高效率吗?

    要从3.3Vin 生成-2Vout,您也可以考虑电荷泵。

    电荷泵的300mA 有点大。

    应用程序是什么?

    应用是光学模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    对于光学模块、-2V 的输出电压与0.3A 的输出电流的组合并不很常见。

    是否有可能提供更多详细信息,确切地说明如何实施综合方案? 是否用于激光偏置?

    此致、

    费宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、您好!

    您的目标是否有任何更新?

    在 IBB 配置中使用 TPS62088时、您共享的效率数字看起来很逼真。 为了获得更高的效率、需要降低损耗。

    如果您更改频率或电感器、可能会有一些改进。 不过、这可能不是 IBB 配置的明显变化。

    在任何情况下、请在更新的设计中使用我们的最新器件、如 TPS62824/5/6。

    如果您没有其他问题、我将关闭该主题。

    此致、

    费宾