This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:LM5149损坏问题检查

Guru**** 2504555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275925/lm5149-lm5149-damage-issue-check

器件型号:LM5149

您好!

 我的客户在其系统中使用双 LM5149、请检查附录中的原理图。 在其现场测试中、  在插入56V 电源适配器时、两个 LM5149都将出现故障。 VCC 和 VDDA 引脚短接至 GND。 您能否帮助检查他们能做些什么来防止损坏情况? 感谢您的友好帮助。

此致、

G·滕

e2e.ti.com/.../lm5149print.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    原理图看起来正常、我不会认为 VCC 或 VDDA 有任何损坏。

    您是否正在使用 VCCX? 我在这里看到一个测试点。 不使用时、VCCX 应接地。

    如果使用外部 VCCX 和 VIN 已关闭、则可能会损坏内部 LDO。

    此外、该 MOSFET 不是逻辑电平、在 VGS 为5V 时不会完全导通。

    您需要使用具有逻辑电平的 MOSFET、数据表中通常包含 VGS = 4.5V 的规格。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多