This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:稳压器在较低的 PWM 占空比下变热并发出嗡嗡声。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275949/lmr62014-regulator-getting-hot-and-buzzing-at-lower-pwm-dutycycles

器件型号:LMR62014

您好!  

     我已经用 LMR62014XMF 设计了一个5V 至12V 升压转换器电路。  

使用案例信息:用于 LVDS LCD 面板背光电源。  

所需的最大电流:12v 0.5A

输入电源:5.2V,最大电流2.5A

LCD 面板的亮度控制由 PWM 执行、然后被直接馈入 LCD 面板。  

问题:  

1. LMR60214触控件会变得相当热、但不会达到热关断点。 (有时是这样)  

2.当 PWM 占空比降低到95%以下时、会发出嗡嗡声/响铃/嗡嗡声这种可闻噪声。  在满100%占空比/亮度时、未观察到明显振铃。  

3.我已经尝试将 PWM 频率从60Hz 更改为20kHz,只是振铃会变得更快,但振铃会保持不变。  

组件:

1.使用0805陶瓷电容器,值与数据表参考设计相同。 输入为2.2uF、输出为4.7uF。  

2.已尝试10uF,但输出电容器振铃仍然存在。  

3.尝试更换电感。 我  第一次使用 NRS4018T100MDGJ、并将设计更改为更大的 NRS8030T100MJGJ。 但仍然可以观察到振铃。  

4.肖特基二极管,第一个 PMEG4010EH , 115被使用,然后更改为 SS2P5-M3_84A。 在这两种情况下都可以观察到振铃。  

任何指针都会非常有用。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Balaji N:

    请检查反馈分压器上的前馈电容器是否正确。

    请检查它是否有助于增加输入电容。

    请将您的原理图与数据表应用部分中的原理图进行比较。

    请检查所用二极管的泄漏电流。

    如果以上所有情况不起作用、请分享 VIN、VOUT、SW 和 FB 的测量值。

    此致、
    布里吉特