This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82822AEVM-127:Ta 最高可使用多少、TPSM82822AEVM-127能否使用多少?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82822AEVM-127, TPSM82822A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276364/tpsm82822aevm-127-up-to-how-much-ta-can-tpsm82822aevm-127-be-used

器件型号:TPSM82822AEVM-127
主题中讨论的其他器件: TPSM82822A

您好!

我的客户想在一个热处理室中评估 TPSM82822AEVM-127。
高达多少 Ta 可以使用 TPSM82822AEVM-127?

此致、

k. 平野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、K。 平野市、

     EVM 上的 TPSM82822A IC 的最大 Tj 为125C。 EVM 可工作的最高环境温度取决于 IC 达到125C Tj 时的负载电流。  

    负载电流为0A 时、EVM 可以运行到125°C 的环境温度下。 随着负载电流的增加、应降低环境温度、从而不会超过 IC Tj (125C)。

    有关使用 EVM 测得的电流降额曲线,请参阅数据表( www.ti.com/.../tpsm82822a.pdf )中的图9-94至图9-98。

    此致、

    瓦伦