请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5155 您好!
我目前正在升压转换器拓扑中使用 LM5155DSSR、其 Vin 为24.0V、Vout 为36.0V、Iout 为4.0A、用于步进电机电源应用。

您是否知道如何消除或降低传导到负载和外设电路中的开关噪声?
请告知。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在升压转换器拓扑中使用 LM5155DSSR、其 Vin 为24.0V、Vout 为36.0V、Iout 为4.0A、用于步进电机电源应用。

您是否知道如何消除或降低传导到负载和外设电路中的开关噪声?
请告知。
谢谢。
Phil、您好!
感谢您的联系。
降低输出端传导噪声的一种可能方法是在升压转换器上应用第二级 LC 滤波器。 另一种可能是使用 LDO。
但首先要确保测量结果正确:
此致、
莫里茨