This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61376:补偿值和相位裕度帮助

Guru**** 2502355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274494/tps61376-compensation-value-and-phase-margin-help

器件型号:TPS61376

我希望此对话离线以获得更多隐私。

对于具有以下要求的设计、您为环路滤波器建议的组件值是多少?

输入电压:12V

输出电压:24V

输出电流:1A。

这是到目前为止我拥有的原理图和我提出的补偿值。

如果可能、请也提供相位裕度。

另外、您觉得此电路有什么问题吗?  您一般有什么建议吗?

谢谢。

格雷戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    RLIM 引脚用于设置平均输入电流。 由于输出电流为1A、因此输入电流可设置为约2.2A。 RLIM 可以为18.8k 或更小、以保证输出电流。

    2.您能告诉我环路滤波器是指什么吗? 环路补偿参数是什么?

    3.能否提供输出电容的器件型号? 有效电容对于环路计算非常重要。

    此致、

    穆林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.谢谢。  我把它改为18.2K。

    2.环路滤波器我指的是环路补偿组件(Cc、RC、CP)  抱歉。

    3. Taiyo Yuden MSASU32MSB5106MPNA01 (https://ds.yuden.co.jp/TYCOMPAS/ut/detail?pn=MSASU32MSB5106MPNA01&u=M)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、您好!

    我很快就会给你答复。

    此致、

    穆林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Greg G ü,

    根据仿真、当 RC=37.4k Cc =4.7n 时、交叉频率为13.5k、相位裕度为83.5度。 这对于您提供的补偿参数是可以的。

    为确保环路稳定性、 最好使用较小的滤波电容器。 即、C410可设置为1uF。

    此致、

    穆林