请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM63460-Q1 主题中讨论的其他器件: LMQ61460-Q1
大家好、
我有疑问。
Shelby 和 Cruzcap 最大的区别是 Cruzcap 是否包含内部旁路电容器、对吗? 您能否告诉我、从应用设计的角度来看、是否有很大不同?
此致、
庄司
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有疑问。
Shelby 和 Cruzcap 最大的区别是 Cruzcap 是否包含内部旁路电容器、对吗? 您能否告诉我、从应用设计的角度来看、是否有很大不同?
此致、
庄司
您好 Shoji、
LM63460-Q1采用增强型 HotRod QFN (eQFN)封装、具有用于散热的大热 GND DAP。 它还具有可湿性侧面、有助于目视焊接 检查。
LMQ61460-Q1采用标准 HotRod QFN 封装、该封装没有大热接地 DAP、也不具有可湿性侧面。
IC 中的所有其他元件在运行中都应该相似。
在给定公式功率条件和 PCB 布局的情况下、LM63460-Q1应提供发热更少的设计、而 LMQ61460-Q1具有更好的 EMI 性能。 有关集成输入旁路电容器优势的更多详细信息、请参阅 SLUP40白皮书。
此致、
吉米