This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:TPS61378-Q1未上电。

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61378-Q1, LM7310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274198/tps61378-q1-tps61378-q1-not-powering-up

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件: LM7310

亲爱的夫人,亲爱的先生,

我们在新设计中使用 TPS61378-Q1、可在大约15欧姆、Vin=5V、Vout=6V、500mA 时驱动大约300uF 的负载。

遗憾的是、启动时的负载电流略高于数据表中给出的1.15A 软启动峰值开关电流。 大多数情况下、负载根本无法加电。 TPS61378在断续模式下无限循环。 请参阅随附的示波器迹线、以了解正确的上电、局部断续环路以及随附的原理图。

负载电子器件是并行开发的、且其功率要求已比预期稍高。 我们希望在下一次电路板迭代中使用 TPS61378-Q1后面的 LM7310等负载开关来校正该变化。 然后、TPS61378-Q1可以无负载上电、而 LM7310可以以更高的电流斜升负载或以更慢的速度斜升负载。 或者、我们使用另一个具有类似尺寸的升压转换器。

但现在、我们必须继续使用当前的原型设计。 您是否有机会在启动期间以某种方式略微增大 TPS61378-Q1的峰值开关电流? BTW、为什么 TI 选择限制启动时的开关电流、这就导致了这种启动问题?

此致。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我忘了说、我们已经将 R69降低到了20k。 因此、在2.5ms 软启动后、稳压器应在其最大开关电流限制下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...但这并不能解决启动过程中的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高通量

    该器件具有带负载断开功能的隔离 FET。

    当输入电压高于输出电压时、ISO-FET 将就像 LDO 一样、例如启动或弱短路。

    因此、出于散热考虑、该器件可将电流限制降至正常电流限制的1/4或更小值。

    通常、该器件会在重负载或电容器较大时开始失效。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    感谢您的讲解。

    您是否看到过调整原型斜升的机会?

    我不确定 TPS61378-Q1的+5Vin 和+6Vout 组合总体上是一个不错的选择。 5/6 = 0.83、接近器件降压模式的85%阈值。 我们能否确定、该器件没有在这里进入降压模式而增加了功耗? 这里的数据表不是很清楚...

    此致、

    磁通

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高通量

    现在、还没有调整斜升的原型。

    对于降压模式、事实上该器件会检测到下限开关的导通时间、当它达到70ns (0.15/2.2Mhz)时、那么它将进入降压模式。

    如果要确保器件在5Vin 和6Vout 下退出降压模式、则可以降低频率。

    此致、

    费格斯