This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:使用纯电阻负载和小电流(30uA)时、不稳定。

Guru**** 2515455 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276323/tps62745-working-with-a-pure-resistive-load-and-a-small-current-30ua-it-will-be-unstable

器件型号:TPS62745

大家好、

直流电源供电、
电压输入为6.1V;负载电阻为82KΩ Ω、详细信息请参阅附件 SCH。
8pcs 和6pcs 的电流值将不稳定、请参阅随附的视频以了解详细信息。
其他2个电流是稳定的、在26uA 时变化电流仅为1uA。
请帮助分析原因是什么?

e2e.ti.com/.../TPS62745.pdf

e2e.ti.com/.../VID_5F00_20230927_5F00_152831.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    原理图看起来很好。

    您能否测试 SW (直流耦合)和输出电压(交流耦合)的波形、看看是否存在任何不稳定的低频 振荡?

    如果 SW 和输出电压是稳定的、我认为没有任何风险。