美好的一天
我们偶尔会遇到 BQ2450在充电时无法检测到电池、因此无法为电池充电的问题。
在通用寄存器1中、当未充电时、读数为0x40 (状态:就绪、故障:正常);当将器件放在充电寄存器1上时、读数为0x50 (状态:充电时、故障:正常)。
有时(这偶尔发生在设备上,但我们有成千上万的这些设备,所以问题经常被拾起)当设备被放在充电寄存器1读为0x78(状态:故障,故障: 未连接电池)并且不充电、如果器件随后被充电、它仍会耗尽连接的电池(因此电池始终处于连接状态但未检测到)、并且寄存器1的读数为0x7A (状态:故障、故障: 输入故障且 LDO 为低电平)此操作一直持续到器件重新启动、即使器件重新充电并检测到电池(0x50)寄存器1不返回到0x40。
该器件在必须符合 本质安全标准的采矿环境中工作、因此该器件已密封、无法再次断开和重新连接电池。
基于软件:
寄存器2: 0x6C
寄存器3:0x7C
电阻器4:0xF8
寄存器5:不变
寄存器6:0x60
寄存器7:0xE0
这是原理图、电池没有 TS 线、但 TS 被拉高而未使用。

所用的电池是一个 -3400mA
e2e.ti.com/.../114261_2D00_3400mAh-Softpack-_2800_1_2900_.pdf
什么可能导致无法检测到电池、是否有办法调整参数以更好地测试电池的情况?