请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7A52-Q1 大家好、
请查看随附的 TPS7A52-Q1原理图电路并提供反馈。
提及设计细节。
输入电压- 4.6V (VBAT_LDO)
输出电压- 3.3V (VDD_3V3)
最大负载电流- 1.2A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
请查看随附的 TPS7A52-Q1原理图电路并提供反馈。
提及设计细节。
输入电压- 4.6V (VBAT_LDO)
输出电压- 3.3V (VDD_3V3)
最大负载电流- 1.2A