This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:8节电池电压监控器

Guru**** 2384690 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1641, TPS3808, TPL5110
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270947/bq76942-8-cell-battery-voltage-monitor

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:TPS3808、ISO1641、 TPL5110

您好!

我正在开发基于 BQ7694202的8节电池电压监控器原理图。 由于不需要所有其他特性、因此按照数据表中的表16-3所述、将未使用的引脚连接到 VSS 或保持悬空的方式禁用这些特性。
我只想要求您进行原理图检查。 原理图可在以下位置获得: https://we.tl/t-2V8v50NjM8
我不确定我是否以正确的方式实现了唤醒电路。 建议在电池平衡器连接器连接到 CN20连接器后大约2秒将 BQ7694202状态从关断更改为正常(使用 TPS3808 IC)。 以这样的方式、引脚 TS2被无限期拉低、但我不确定这是否可以接受、还是应该在一段时间后(器件状态切换到 NORMAL 状态后)释放引脚? 另一方面、从 CN20连接器上移除电池平衡器后、可以保证状态从正常更改为关断。 由于 TS2引脚上的 IC 中集成了内部上拉电阻器、电阻器 R41是否必要、或者可以省略?
对于平衡电阻器和平衡电容器的值(100R 和1U)、您有什么看法、因为它们是最大值。 建议端? 您是否建议使用较低的值?
在某处、我读到如果不使用 DSG 和 CHG 引脚、BAT 和 CP1引脚可以连接在一起。 这是否正确?
PACK 引脚和顶部电池单元之间是否需要电阻器 R26?

欢迎您提出任何其他建议!

非常感谢、
此致、
Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    我无法访问您的原理图。 您应该能够将原理图保存为 PDF、并在该主题上直接附加到消息中。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、麦克斯韦:

    感谢您的答复。
    请在此处查找原理图 :e2e.ti.com/.../7853.BQ7694202_5F00_batt_5F00_monitor_5F00_sch.pdf

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在考虑另一个想法、即将 BQ7694202从关断状态唤醒至正常状态。 新思路是将 TS2引脚悬空(本示例中不再需要 TPS3808和属于的元件)、并将 LD 引脚(或通过10k 电阻器)直接与电池的顶部电芯连接、这样做是不可避免的(这可能是个问题吗?) 在 CN20连接器中连接电池平衡器连接器后。 在这种情况下、LD 引脚上的电压肯定将超过唤醒阈值电压。 另一方面、当电池平衡器连接器与 CN20断开时、器件将从正常状态仿真进入关断状态。
    在这种情况下、还不需要额外的3V3 LDO (TPS7B6933)、因为在 BQ7694202中、集成式 LDO 可用于为 ISO1641 I2C 隔离器供电。
    你怎么看?

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    一切看起来都很好、我想你们两个想法来唤醒器件就可以了。

    我建议在器件转换到正常模式后释放 TS2、因为如果器件尝试进入关断模式、保持引脚下拉会导致器件进入软关断状态。 在本节末尾讨论了这种软关断状态。 第7.5节 TRM

    TS2上的10k Ω 电阻应该没有问题、只要确保 MOSFET 具有低泄漏电流即可。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    非常感谢您的答复和建议-老实说、我以前不知道软关机状态。
    似乎需要使用一次性发生器或类似的器件。 我还在思考 TPL5110计时器。
    此处出现的问题包括:
    - BQ7694202的 BAT 引脚电压上升到有效范围之间需要等待多长时间,当 TS2引脚提供唤醒"脉冲"时需要等待多长时间? 我之所以问这个问题、是因为 TPL5110计时器在提供电源电压并在其输出上生成脉冲后具有固定时间(POR +电阻读数)。 该时间大约等于100ms。 我担心这可能太早、最好等待 BQ7694202 IC 正确启动的时间更长吗?
    -器件将状态从关断状态更改为正常状态的所需脉冲长度是多少? 我想大约150ms、但是好像更改状态会在信号下降沿事件时触发、所以即使用10ms 也足够了?
    -对于通过10k 电阻器将 TS2引脚直接连接到 TSL5110的输出(DRV 引脚),您有什么看法? 上电时、TSL5110的 DRV 引脚将处于逻辑高电平(3V3)、POR+电阻读取时间(大约100ms)后将在 tDRV 时间(150ms)内变为逻辑低电平(0V)、之后恢复为逻辑高电平。

    TSL5110功能模式(电阻+电阻时间固定、tDRV 时间配置为):

    更新了原理图: e2e.ti.com/.../BQ7694202_5F00_batt_5F00_monitor_5F00_sch_5F00_ver2.pdf

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    首次施加电池电压时、器件将自动唤醒。

    如果使用关断功能、我们建议 使用 MOSFET 将 TS2引脚下拉以实现唤醒、并且不要将 TS2直接连接到唤醒电路。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    因此、每次向 BQ7694202施加电池电压时、器件都会自动唤醒(进入正常模式)?
    如果正确、则 TS2引脚上根本不需要任何器件、因为我需要的一切就是当电池平衡器连接器连接到 CN20连接器时、BQ7694202从关断模式进入正常模式并保持此模式、直到平衡器连接器断开。 器件上电期间、模式不会发生变化。

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    正确的、首次向器件施加电池电压时、器件将自动唤醒、但如果器件允许、它通常会唤醒至睡眠模式。 如果您只希望器件在通电时处于正常模式、则可以在寄存器设置中禁用睡眠和关断模式、并使 TS2保持悬空。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    由于在睡眠模式下不能更改寄存器、因此我计划在 TS2和 GND 之间放置一个串联10k 电阻器的开关。 因此、第一次上电时、将使用一个开关使器件进入正常模式。 然后将更改寄存器、从而禁用睡眠和关断模式、之后每个上电周期、器件应在不按下任何开关的情况下以正常模式启动。 听起来可能/正确、或者我没有理解什么?

    非常感谢、Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    开关将像您所描述的那样工作。 需要注意的一点是、每次下电上电时、器件都会将其 OTP 加载到寄存器中、因此仅对寄存器设置而不对 OTP 进行的任何更改都不会在下电上电之间保留。

    您可以在 BQ769x2校准和 OTP 编程指南

    请记住、只能对 OTP 进行有限次数的更改(本指南将更详细地讨论这些限制)、因此在将这些设置写入 OTP 之前、请确保这些设置有效。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    您能否再次查看原理图、因为我已经决定使用内部 LDO 和两个热敏电阻、所以添加了一些组件:e2e.ti.com/.../BQ7694202_5F00_batt_5F00_monitor_5F00_sch_5F00_ver3.pdf

    其他问题-我将 ALERT 引脚用作数字输出引脚。 DCHG 和 DDSG 引脚的使用方式是否可与数字输出引脚相同、但在 CP1和 BAT 引脚之间没有电容器? -我省略了这个电容器,因为不使用 DDSG 和 DCHG 功能。
    对于二极管 D7和 D8是否有任何特殊要求?或者是否可以像在我的示例中那样使用肖特基二极管? REG1需要的最大电流约为15 mA 或更低。

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dejan、您好!

    这一切看起来都很好。

    DDSG 和 DCHG 引脚由 REG18或 REG1驱动(具体取决于您的设置)、因此 CP1上的电容器不需要使用它们。

    您可以将肖特基二极管用于 D7和 D8。 中的示例原理图 第12.2.5节 数据表使用肖特基二极管。

    REG1可以 输出到45mA、因此不会出现问题。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    非常感谢。
    此外、您是否建议将一个二极管与上一个布置图中所示的电阻器 R26 (连接到 BQ 的 PACK 引脚)串联、或者不需要本例中的二极管?
    由于不会使用 REG2、我将使引脚保持"悬空"状态、因此我计划从原理图中删除组件 C47。 BQ 的数据表中显示了相同的示例、因此我认为移除 REG2电容器肯定不是问题?

    非常感谢、
    此致、
    Dejan。