This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C58:PSpice 仿真支持- UCC28C58

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C58, UCC28C43, UCC28C53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266229/ucc28c58-pspice-simulation-support---ucc28c58

器件型号:UCC28C58
主题中讨论的其他器件: UCC28C43UCC28C53

您好!

我正在寻找 UCC28C58仿真的支持、我正在使用 PSpice for TI。  

 我没有看到任何输出、 TI 是否提供 UCC28C58的参考仿真设计?  

输入电压= 14.4V 标称值

输出电压= 80V

fS = 55kHz

谢谢。

阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28C58模型可以正常工作。 您可以尝试使用以下经过测试的仿真、方法是将 UCC28C43替换为 UCC28C58、以确认 UCC28C58模型可以正常工作(我刚刚成功操作了)。

    https://www.ti.com/lit/zip/slum033

    然后、您需要对您的电路进行调试、因为模型运行正常、并且您的电路需要进行一些更改才能正常工作。

    您可以从上述电路开始、每次添加或更改部件、以查看导致电路无法工作的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    感谢您的答复。  

    我曾尝试修改我的应用的参数、但我看到了仿真错误、您能告诉我您的电子邮件 ID 以便共享设计文件和我的应用详细信息来解决错误吗?

    谢谢。

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄鸿涛您好!

    您能否指导我如何与您共享仿真文件?  

    谢谢。

    阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试用 UCC28C58替代电路来检查 UCC28C58是否正常工作?

    https://www.ti.com/lit/zip/slum033

    如果您遇到上述电路的问题、请说明。

    根据您自己的电路、您需要自己找出问题、但我可以帮助指导您如何解决。 首先、请确保上述带有 UCC28C58代用的电路能够工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28C53-Schematic.pdf

    您好、Hong:

    感谢您的答复。

    我已经尝试在上面的电路中用 UCC28C53替代 UCC28C43、可以正常工作、但当我做进一步修改、如更改变压器的电压源和匝数比时、我的仿真将被中止。  

    我已附上原理图 pdf、供您参考、请提供建议。

    谢谢。

    阿里夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将查看您的电路。 如前所述、您需要根据我的建议为您的设计排除故障。

    您最初的问题是获取我在链接中提供的 ucc28c58参考设计。

    查看完您的电路后、我将给出移动的建议。 因此、现在无需向我发送您的仿真模型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您已经可以在下面的电路中运行 ucc28C58、我建议您一次运行一个更改、看看是什么变化导致了问题。 请将您所做的更改标记在原理图上、并附上以便我查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏发您好!

    我认为 UCCmodel 或用于 TI 工具的 pspice 存在一些问题。

    我正在尝试对 WEBench 生成的电路进行仿真、已生成所有器件模型并将库正确添加到仿真文件中仍然 没有得到预期的结果。

    您能否仔细查看仿真文件一次、如果需要修改/更改任何内容以便使其正常工作、请告诉我。

    谢谢。

    Arife2e.ti.com/.../UCC28C53QDRQ1_2D00_2023_2D00_09_2D00_29T14_2D00_00.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一种正确的方法是启动以下模型、事实证明、这种模型适合与 PSpice for TI 一起使用。 您将根据您的需要修改以下内容、以便知道哪个更改会导致问题。  

    https://www.ti.com/lit/zip/slum033

    您需要遵循上述方法来实现正确的仿真、这证明了 PSpice for TI 可以正常工作。 如果您在未遵循上述方法的情况下创建新的仿真模型、则需要自己进行调试、因为我们无法获得资源来帮助调试此类仿真工作。

    因此、请按照我向您介绍的方法进行操作、如果有一项更改模型无法按预期运行、我们可以查看特定步骤来帮助建议如何移动。