This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148-Q1:关断期间的 VCC / VDDA 行为

Guru**** 2527090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275849/lm25148-q1-vcc-vdda-behavior-during-shutdown

器件型号:LM25148-Q1

您好!

我有几个问题、我在数据表中找不到答案。

施加 VIN 时 VCC 稳压器是否始终开启、还是当 EN 低于0.5V 时 VCC 被禁用?

如果在关断期间禁用 VCC、这是否也适用于 VCCX 开关?

基本上、我希望使用 VCC 或 VDDA 将来自 MCU 的3.3V 使能信号转换为电路不同部分的5V 信号。 一个独立的开关稳压器为 VCCX 提供5V 电压。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和

    当 EN>0.5V 时、VCC 在待机模式下启用。

    关断时应禁用 VCC LDO 和开关、但是从 VCCX 到 VCC 存在寄生二极管、因此如果关断期间存在 VCCX = VCC - VCCX}。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、感谢您的答复。 对于 VDDA 稳压器也是如此吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew 和  

    我认为 VDDA 源自 VCC。

    -奥兰多