This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:引脚15配置不匹配 SLUUBT5C

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266821/bq40z80-pin-15-config-not-matching-sluubt5c

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

根据上述配置、

引脚15应为 GPIO。 但我的 DISP 函数是通过上述配置激活的。 0、1位不使能 DISP 功能。  

有人可以通过下面的验证我的引脚配置吗?

针脚12:TS3

引脚13:TS4

引脚15:显示

引脚16:PDSG

PIN17:表述

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    引脚12:001、TS3

    引脚13:001、TS4

    引脚15:01、DISP

    引脚16:01、PDSG

    引脚17:000、PRES

    已使用下面的 BQ40Z80技术参考手册进行验证:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluubt5 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的错、PIN15实际上是10、它是 GPIO。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 这就是我所期待的。 但使用此配置、我的 PIN15用作 DISP。  

    是否有办法检查是否存在错误或文档错误?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    技术参考手册对引脚配置的说明如下:

    我认为这是造成了我们问题的原因、因为它读数为 SEL0、SEL1、而在 bqStudio 中、读数为 SEL1、SEL0。

    在上面的屏幕截图中、将其设置为01、也就是 DISP。 我将翻转这些选项并尝试它。

    文档容易让人困惑、抱歉。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我试过翻转这个选项。 它仅适用于上面附加的图片配置。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    进行这些更改之后、您是否尝试过重置电量监测计? 除非复位、否则电量监测计不会实施更改。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我在参数更改后复位了电量监测计。  

    我以前将引脚13用于 DISP。 我换到了 PIN15、似乎在与文档相反的条件下工作。  

    请检查下面包含 srec 文件的日志。
    我已在日志中触发 DISP 两次。

    drive.google.com/.../view

     e2e.ti.com/.../DISP-test-log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    您是否可以发送您为电量监测计准备的.gg 文件?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在下面找到.gg 文件。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../HG2.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    感谢您发送。 我将尝试重现您的问题、并 在本周结束前与您联系。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    您能告诉我您使用的是哪个版本的 bq40z80固件吗?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 v0.04上。

    我找到的最新版本。 您是否能够重现? 当我将它与 DISP 进行反相时、TS3温度会起作用。  

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    我尚未能够重现错误。 使用 bq40z80 EVM、您发送的.gg 文件可从引脚15正确发送 GPIO 信号。 仍在研究可能导致该误差的其他方面。

    此致、  

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    我已向固件团队提出请求、以查看这是否是固件问题。 我会在收到回复时随时向您通报最新情况。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正在等待响应。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    尚未收到回复。 我们将与他们联系、并尝试在明天结束之前为您提供更新。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    请尝试将设备固件更新到下面找到的最新版本、并告诉我是否仍然出现此问题:

    https://www.ti.com/product/BQ40Z80 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经拥有最新的固件。 最近是否发布了任何版本?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    固件团队通知我、v0.04固件不是最新版本。 最新的 v1.0固件为最新版本、可在 bq40z80产品页面上找到。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不这么认为。 至少在共享的链接中不可用。 v0.04_build_5是最新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saero、

    刚刚向固件团队确认、较新版本仍在清除向公众发布的过程中。

    同时、您能否共享用于此器件的原理图?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺