This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:管理电池充电电流以及系统负载电流和太阳能 MPPT

Guru**** 2594890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275771/bq25756-managing-battery-charging-current-along-with-the-system-load-current-and-solar-mppt

器件型号:BQ25756

您好!  

我正在设计一种太阳能 mppt 电池充电器、它也通过逆变器为负载供电。 下面的方框图给出了这种情况的总体视图。

太阳能电池板的最大功率为450W。电池为24V、10Ah 的电池、最大充电电流为10A (即~240W)。 我希望电池板的剩余电量馈入负载。

使用 BQ25756可以实现这一点吗?  

我正在努力了解如何安全地将充电电流限制到10A、而整体负载(电池+逆变器)要高得多。 我遇到了这种问题、因为由于感应电阻器的位置、控制器无法区分电池充电电流和负载电流。

请帮我解决这个问题。

此致、

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyril:

    感谢您与我们合作解决这个问题。

    你是对的。 我们的 IC 无法区分电池电流和系统电流。 您是否 了解是否启用了逆变器?

    您可以在启用逆变器时增大充电电流、而在禁用逆变器时减小充电电流。

    您知道逆变器预期的最大负载是多少吗?

    此致、
    E·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们有机制来监视和控制负载、并且打算完全像您说的那样、根据需要增加充电电流。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我发现 文档中存在差异。 可以帮帮我吗?

    请 查看下面随附的图片。

    对于建议的电感器 DCR 范围、Excel 计算器建议的 内容与自身存在矛盾、同时也与数据表建议的内容不一致。

    数据表建议使用 1.75 ~60 毫欧。

    Excel 计算器 建议使用2.6到60毫欧。 而同一 Excel 中的"注释"表明5-25毫欧。

    为此、我计划遵循数据表中的建议、但希望了解遵循 Excel 是否更好。 请说明。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyril:

    感谢您的关注。 我们很快就会修复它。 目前、请遵循有关 DCR 的数据表建议。

    我要将该主题标记为已解决、但如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    E·加洛韦