This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTR08100W:MSL 级别

Guru**** 2924410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275353/ptr08100w-msl-level

器件型号:PTR08100W

团队、您好!

您能告诉我们 PTR08100WVD 的 MSL 级别吗? 查看我们的系统、该视频显示 等级 NC-NC-NC。

此致、

雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户要求提供此信息的人是谁?  

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro -在创建主题帖时、客户支持中心在上面的备注字段中记录客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉姆,我没有看到你提到的注释,你能指出这是在哪里。

    非常感谢、

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alejandro:

    它位于 Thread Tracking Toolkit -

    请告诉我、这是否有帮助-

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、  

    客户注意到、我正在查找所请求的信息、但正如您指出的那样、该主题中是否有任何内容表明客户是否具有适当的 NDA 要求?

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro:

    好的、我们正在检查客户的 NDA。 不过、了解器件的 MSL 级别是否需要/要求执行此操作?

    此致、

    雷南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:  

    要共享 MSL 信息、我只需要知道以防需要更多问题或在搜索该信息时需要知道。

    我将在接下来的24小时内向您返回该信息。

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:  

    MSL 仅规定用于表面贴装封装。

    谢谢!

    Alejandro。