This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:如果(可能)绕过 UVP 保护、则需要 Vin 和聚合 Vf 之间的最小余量

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273840/tps922055-minimum-headroom-between-vin-and-aggregate-vf-needed-if-possibly-bypassing-uvp-protection

器件型号:TPS922055

你(们)好!  

我目前正在使用 TPS922055进行设计、并使用该器件驱动5个串联 LED。 在最坏的情况下、每个 LED 的 Vf 都是3.5V。 我将通过此 LED 链的最大电流设置为1A。 我该电路的 Vin 是20V。 此电路看起来与图9.2.1中给出的应用示例非常相似。 在数据表中

在3.5V x 5 LED 时、我具有17.5V 的聚合 Vf。 这在我的20V 输入之间留下了2.5V 的余量。 如果我假设输入可以低至19V、那么 Vf 和电源轨之间就会有1.5V 的余量。 此外、1.5V 非常接近于测量 UVP 的1.2V 比较器电压、 即使 I DNI R2和0欧姆 R1 (请参阅图9.2.1中所示的 UVP 上的分压器)与 UVP 的1.2V 比较器阈值相比、我也没有留下太多的空间、并面临错误故障的风险。

为了解决这个问题、我考虑将 UVP 直接连接到 Vout (其在 LED 链开始时或多或少只是 Vin 轨)、以便我们绝不会冒险触发 UVP。 我知道我在 LED 短路时失去了保护、但这对我的应用来说可能无关紧要。  

问题是、通过将 UVP 引脚连接到 Vout、我的 LED 驱动器应该有多大的余量? 它只是内部 FET 的 Rdson (0.15 Ω)乘以我提供给 LED 灯串的电流(在我的应用中最大为1A)、得出的总电压为0.15V 吗?  如此接近该余量限制会对 TPS922055的效率产生什么影响?  

在使用大约高水平的聚合 Vf 与其输入电压运行此电路时、是否有其他需要考虑的缺陷?  

谢谢!

Rob  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    请参考我的以下评论。 V_LED 是指目标输出电流 I_LED 时 LED (灯串)的正向电压。

    • 如果您不想获得 UVP 保护功能、或者只是想永远不触发 UVP 保护、只需将 UVP 引脚悬空。 我们在 IC 内建立了一个内部上拉电阻。 当您使 UVP 引脚保持断开状态时、它将上拉至 VCC、因此绝不会触发 UVP 保护。
    • 设计 Vin 和 V_LED 之间有小间隙的 TPS922055时的一些注意事项(以下条件适用于未触发 UVP 保护的情况):  
      • 只要 Vin >V_LED + I_LED * R_DSON + I_LED * R_sense + I_LED * DCR_L、IC 就会将输出电流调节到目标值。  (R_DSON 是 IC 的内部 FET 的导通电阻。 R_sense 是指检测电阻器的电阻。 DCR_L 指电感器的直流电阻。)
      • 随着 Vin 变小、IC 将在 满足"开关 FET 最短关断时间"要求的条件下工作、如 数据表中的第7.5节"电气特性"所示。 在这种情况下、IC 将降低开关频率本身并继续工作。
      • 当 Vin < V_LED + I_LED * R_DSON + I_LED * R_sense + I_LED * DCR_L 时、COMP 引脚将被钳位至高电平。 IC 的内部 FET 将始终处于导通状态。 输出电流将主要取决于 LED 的 I-V 曲线。 您可以在通过感应电阻器、电感器和内部 FET 直接将 Vin 施加到 LED (串)时进行查看。
      • 由于某些内部设计、CSP 引脚的电压> 2V 和 CSP 电压< 2V 时的输出电流可能存在微小差异。 如果您的应用不需要非常一致的输出电流精度、则此限制可忽略不计。 否则、请 在 Vin 和 V_LED 之间保持至少2V 的间隙。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、  

    感谢您提供详细的回答-这对我们很有帮助。  

    还有一个问题- 我正在进行电感器电流纹波(以及最终的 Cout)的计算、数据表提供了"总动态 LED 电阻"的定义(方程式7)、其定义为差值 Vf 除以差值 IF (乘以 LED 的数量)。 数据表中关于此计算的内容含糊不清-其仅表示"请查阅 LED 制造商的数据表"。  

    什么是 delta Vf 和 delta IF 用于 RLED 计算? 它是标称 Vf 和标称 If 还是其他的东西?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    您可以查看 图2。 删除了本应用报告中的 LED V-I 特性(SFH4715A): 峰值电流模式降压 LED 驱动器应用的环路响应注意事项

    该图中的 RLED 应说明如何定义动态 LED 电阻(对于单个 LED)。

    此致、

    周老师