This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DDJ:DP-HPD 信号使用

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276063/tps65987ddj-dp-hpd-signal-usage

器件型号:TPS65987DDJ
主题中讨论的其他器件:TUSB564TPS65987

尊敬的支持团队:

 

我在具有 USB 3 + 2Lane DP 的 DP 交替设置中、在源端使用 TPS65987 + TUSB546、在接收端使用 TPS65987 + TUSB564

我目前对灌电流侧和拉电流侧 DP-HPD 的理解如下:

接收器侧

DP-HPD 信号连接到 TPS65987的引脚30、然后通过 CC 线"发送"到源

此外、DP-HPD 信号还连接至 TUSB564的引脚32

 

源极侧

DP-HPD 信号由 TPS65987通过 CC 线路"接收"、并在

此外、DP-HPD 信号也由 TUSB546在引脚32上提供

 

是这样吗?

 

如果可用、使用 TPS65987至 TPS65987或 TUSB564至 TUSB546来传输 DP-HPD 信号是否足够?

 

提前感谢您提供反馈

 

此致

诺伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    请给我们时间查看此文章、并在下周早些时候与您联系。

    谢谢。

    马特