This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:DCDC 1/4 1000W 转换器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LMG1205, LMG1210, LMG1205HBEVM, LM5113-Q1, LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1267264/lm5113-dcdc-1-4-1000w-converter

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LMG1205LMG1210LMG1205HBEVMLM5017

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正处于基于 dsPIC33CK256MP202的直流/直流转换器固件开发阶段。 我使用基于数据表示例"具有精细边缘放置的高分辨率 PWM "第123页、5.3简单互补 PWM 输出模式的简单项目代码。 在对器件进行固件测试期间、我观察到电路 PWM1H 部分晶体管上存在短路、然后我无法推进开发过程。

我们的项目基于 https://epc-co.com/epc/products/demo-boards/epc9143 1

驱动器:LM5113SD
晶体管:EPC2306高侧、EPC2302低侧。

技术参数:电压输入:36…58V 电压输出:10.8…13.2V 额定功率:1000W 输出电流:85A 数量相位:2个保护:UVLO、OVP、OCP、OTP 频率:500 kHz 类型的拓扑:同步降压 DSP 控制器:dsPIC33CK 型晶体管:GaN

我们还与 Microchip 支持部门进行了一些讨论、他们建议咨询 TI 支持。

在调试过程中、我未焊接晶体管、然后可以安全地观察示波器上的波形、请在附件中找到照片。

从 dsPIC33到驱动器的绿色/黄色输入、从驱动器到晶体管门的蓝色和红色输出。

有关调试过程的一些附加信息:

我们将恒压电源连接到12V 砖型输出引脚、以便在其输出上施加12V 电压并检查驱动器输出的波形。

  1. 它会变为恒定的12V、直线、LM5113SD 没有 PWM、
  2. 然后我们尝试降低电源的电压电平、此后、当我们从电源获得1.4V 电压时、我们观察到 PWM 信号变为正常。

请帮助找到解决方案、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    感谢您提出有关 LM5113的问题。

    您能否提供此设置的原理图、以便我进行进一步研究?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    是否可以为此设置 NDA?

    祝您度过美好的一天!

    日田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、


    1.您是否有 TSR 或 FAE 来建立 NDA? 此类引脚通常都可以处理。

    2.您是否用已知良好的部件更换了驱动器,并获得了相同的结果?

    3.您制作了多少个电路板、其中有多少有问题?

    通过查看 EPC9143原理图、该原理图与第7.2节中的功能方框图有所不同、 即 LM5113数据表可通过此链接找到。 EPC9143不包含自举二极管或我可以看到从 VDD 到 HB 的电阻器、而您需要将该二极管包含在您的电路中。

    请告诉我你到目前为止所做的工作以及你是否有任何其他问题。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    您是否能够为此找到解决方案? 如果是、您能否分享您的调查结果?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    很抱歉迟到了回复。

    1.我可以处理它,没问题。 如果可以导航到正确的人员、请在此处帮助。

    2.是的,我们做了一定数量的迭代 ,我们得到了相同的结果。

    3.每块板

    根据:"EPC9143不包含我可以看到从 VDD 到 HB 的自举二极管或电阻器、而您需要将该二极管包含在您的电路中。"

    我们试了这个。 没有成功。

    谢谢!

    日田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nikita:

    "你是我的女人,我要你的女人,我要你的女人。" 当他回到办公室时、他应该回应你。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    很抱歉我不在办公室的时候出现了延迟。

    通过此器件、我们可以看到钳位电路在启动时 HB-HS 上的高电压被过度充电、并打开自举路径导致无法对电容器充电。 一种可能的解决方案是添加自举电路并使用高电阻(可能大于20欧姆)自举电阻器、以便在 HS 保持为负值时不会现实地过度充电。

    另一个选择是较新的 LMG1205 、它在规格上非常类似、并且集成了自举二极管。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    感谢您的答复。 尝试使用 LMG1205解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    是否有可能查找采用 WSON-10封装的 LMG1205模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    我们没有采用 WSON-10封装的半桥驱动器、也没有计划在不久的将来推出半桥驱动器。 对于半桥 GaN 驱动器、您也可以考虑使用 LMG1210、但它也不是 WSON-10。 只有当您考虑查看我们的产品系列时、我们才会提供其他低侧 GaN 驱动器。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。

    因此、出于测试目的 (为了测试我们手头的现有 PCB 板)  、可以尝试 www.ti.com/.../LMG1205HBEVM、对吧?

    1.解焊 LM5113SD

    2.将来自 Microchip 控制器的 PWM 信号连接到 LMG1205HBEVM

    3.将 EVM 板的输出连接到 EPC 晶体管栅极

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    尝试使用 LMG1205HBEVM 是可以进行测试的、但无法很好地保证这一点。因为在使用 GaN FET 时、PCB 的布局对于实现理想运行非常关键。 通过以这种方式进行测试、您可能会看到一些不利的条件。

    提醒一下、使用 LM5113是可行的、但是在实施自举二极管时、您还需要使用一个值相对较高(>20欧姆)的自举电阻器才能正常工作。 在进行任何重大更改之前、这可能是一个测试用例。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    来改变输出电压。  我们  依次焊接20 Ω 电阻器以自举二极管。  晶体管成功烧断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    我仍在调查此问题、并会向您返回调查结果、但我想确认您使用的是 LM5113还是 LM5113-Q1?

    目前、不推荐在 TI.com 上显示的新设计中采用 LM5113、但 LM5113-Q1仍作为正在供货的器件列出。 因此、如果您希望继续使用该系列器件而不是转换到 LMG1205、我建议使用 LM5113-Q1而不是 LM5113。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    另外、还有几个问题。

    驱动器本身是否发生了故障、还是只是 GaN FET?

    2.您能测量驱动器每个引脚的电压并向我们发送波形吗? 我们需要确保不会违反任何建议的工作规格。 此外、进行这些测量时、请确保接地环路尽可能短。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    我们正在使用 LM5113、就我在片上可以看到的而言、 L5113无需额外信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作者:William、

    1.我不知道驱动器。

    2.请参阅附件。 请注意、只有高/低侧电阻器未焊接在晶体管栅极之间时、我才能安全地观察波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    如果 LM5113未发生故障、您可能会遇到 FET 过压/过流问题、这需要 EPC 加以调查。 由于 VDD 这种不典型的情况以及 HB 和 HOH 上的纹波会导致 FET 上的 OV/OC、从而导致故障。

    VDD 上有太多大约0.5V 的低频噪声。 请确保 VDD 电容器尽可能靠近 IC 并且足够大。 VDD 旁路电容器的数据表中的第8.2.2.1节对其大小进行了解释和显示。

    如果两个 GaN FET 都发生故障、则死区时间可能会过短、因为在某些工作条件下、会牺牲死区时间、从而使功率器件停止工作。

    您能否检查这些内容并告诉我您的发现以及您正在使用的死区时间和旁路电容器?

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、William、

    在一些迭代中、我们 通过   将外部电容器添加到+5V 电路来修复 VDD 上的低频噪声(我们使用 LM5017将54V 转换为5V)。 今天我重复了所有步骤。 下面是行为:

    1.  未焊接的晶体管。

    2.5V 稳定、 VDD 上无低频噪声。

    3.接通电源后,10秒后,我们在高侧观察不到任何 PWM 信号。 观看视频。

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1356.MOV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    很遗憾、我无法观看此视频。 您是否能够在 VDD 处于运行状态且稳定的情况下发送这种新设置的波形图像? 输出 FET 后、我们无法获得所发生情况的准确表示。

    由于存在此 VDD 噪声、驱动器未发生故障、但 FET 发生故障、因此这可能是 FET 的问题、需要对 EPC 进行处理。 根据您之前发送的波形、只有 VDD 波形真的是个问题、因此如果您可以使用电容器清理 VDD 信号、那么您很可能就可以解决您的问题。

    请告诉我、您由此得到的结果是什么。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    请参阅屏幕截图。 10秒后、我们在高侧没有观察到 PWM 信号。

    蓝色-高侧

    红色-低侧

    绿色- 5V 电平

    如果我们用这种 PWM 将晶体管连接到电路板、它将被烧毁、确实是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikita、

    由于未安装 FET、开关节点(HS)在低侧导通状态下没有接地路径、因此无法为自举电容器充电。 因此、您看到的操作10指自举电容器放电并继续驱动高侧所需的时间。

    我在您的整体设置中看到的最大问题是您需要清理电源电压波形。

    如果您还有其他相关问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔