This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6FEVM:TPSM365R6FEVM

Guru**** 2537450 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115, TPS54062, LMR36503, TPSM365R6FEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1258849/tpsm365r6fevm-tpsm365r6fevm

器件型号:TPSM365R6FEVM
主题中讨论的其他器件:XTR115TPS54062LMR36503

我们正在开发一种采用低功耗压力传感器、具有24V 直流、回路供电、输出为4 -20 mA 的2线压力变送器。

传感器在3.3V 下工作并消耗2 mA。

其他关联的电路会消耗另一个1.5 mA。

因此我们决定使用 XTR115。 遗憾的是、它无法承载输入电路负载和零信号。 它在连接24V 直流电源时提供大约7mA 的回路上输出。

您已开始详细了解此现象、并收到了(TI)应用手册、其中建议将 XTR115与 TPS54062 EVM 搭配使用。

当我想订购 TPS54062 EVM 时、在该器件页面上找到一条注释:  

"可提供此产品的更新版本。

功能与对比器件 LMR36503相同、引脚不同

具有6个输入的3V 至65V、0.3A 超小型同步降压转换器 μA μ A Iq 更小的尺寸、更低的 Iq 和更低的 EMI。 "

相应地、我订购了 TPSM365R6FEVM、其中在规格表中、您声明 Iq 为4uA。

而当我们将此 EVM 连接到24VDC、并通过电压选择跳线设置为3.3V、在不连接任何负载的情况下、此单元会消耗7.7 mA、且输入电压设置为24V DC。

这与您在规格表中的声明不符。

请注意、我们直接从 TI 购买了此器件、提供了

 

5930564684的日期为2023年7月26日、并在几天前交付给我们。

到目前为止、我们已联系 TI 支持团队胸围、但未得到任何回复来解决此问题。

我再次请你帮助解决这个问题。

 

谢谢。此致、

 

古尔米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gurmeet:

    感谢您使用我们的产品。  我恐怕对 IQ 有误解。

    在数据表中、4uA 与固定电压版本相关。  

    和3.3V 版本具有特定的器件型号(突出显示)、而 EVM 具有可调的 Vout 版本(带圆圈)。

    在固定输出版本中、FB 电阻器是集成的、电流非常小。  在 EVM 上、它使用外部电阻分压器并消耗更高的电流。  

    此外、EVM 上的 EN 分支还从 VIN 获取电流。  您可以考虑移除底部电阻器以断开泄漏路径。  

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, 

    那么、当辅助稳压版本调节时、ISUPPLY 输入电源电流是多少?


    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!  

    您是否有任何特定的输入和输出电压条件? 是否有任何待机负载电流或输出是否开路?

    轻负载下采用 PFM 或 FPWM 模式(我假设您对 PFM 感兴趣)?

    我们可以根据您的要求检查评估板。  

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Denislav、

    是、条件为:
    VIN=22..52V
    VOUT=7.2V
    Iout = 40µA

    是的、我对 PFM 很感兴趣、但 也很高兴知道 FPWM。

    提前感谢!
    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    我们将计划针对此输出电压修改电路板、并为您收集一些基准数据。

    我们的目标是本周结束。

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Denislav、
    您能否检查一下和 VCC、我很担心、因为我测量的3.32V 似乎超出了规范。

    此致、
    埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    是的、我们可以检查 Vcc。  

    此致、  
    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil、您好!  

    我们的本地实验室没有现成的板、因此我们必须为此测试订购一些。  

    我们很可能会在下周中获得他们的数据、并且预计在这之后会获得数据。 我只是想向您更新预期的时间线。  

    您能否确认您的项目的最终应用?

    此致、  

    丹尼斯拉夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、希望我们能在下周提供一些数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    感谢您的耐心。 我们已收到电路板、并将为您收集 IQ 和 VCC 基准数据。 您是否感兴趣特定的开关频率?  

    此致、
    卡罗尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emil:

    我们以1000kHz 的开关频率收集数据(根据数据表中的表9-1、在 EVM 上针对7.2V 输出电压提供最接近的可选选项)。  

    负载为40uA 时、PFM 和 FPWM (器件开关和稳压)的输入电流如下:  

     

    PFM

    FPWM

    输入电压(V)

    输入电流(mA)

    输入电流(mA)

    22

    0.192

    11.60

    24

    0.199

    11.71

    26

    0.207

    11.78

    28

    0.215

    11.84

    30

    0.223

    11.88

    32

    0.230

    11.91

    34

    0.238

    11.94

    36

    0.247

    11.96

    38

    0.256

    11.98

    40

    0.264

    12.00

    42

    0.272

    12.04

    44

    0.280

    12.05

    46

    0.290

    12.08

    48

    0.299

    12.10

    50

    0.309

    12.15

    52

    0.318

    12.17

    VCC:

    • PFM:VCC = 3.18V
    • FPWM VCC = 3.32V  

    请注意、数据表中的 VCC 规格适用于自动模式。  

    如果您有任何其他需求、请告知我们!

    此致、
    卡罗尔