This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22950:TPS22950C 的反向电流保护

Guru**** 2515730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274760/tps22950-reverse-current-protection-of-tps22950c

器件型号:TPS22950

大家好、

我有两个问题。

1. TPS22950C 是否具有反向电流保护功能?

 我将输出侧偏置到5V、而输出3.3V、但反向电流继续流动。 它不会像数据表中那样关闭。

2. 当 VIN 关闭且 OUT 侧偏置为5V 时,会出现两种模式。
情况 A:VIN 降至0V
情况 B:VIN 上升至5V
b 发生频率更高、但哪些是预期行为?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    1.当任一器件被禁用或当 VOUT - VIN > 44mV 时、反向电流阻断处于活动状态。 您发送的图片中的 VIN 并没有被电源拉至3.3V、因此没有什么东西强制 VOUT 和 VIN 之间存在差异、这就是 VIN 升至 VOUT 的原因。 根据您发送的图片、VOUT - VIN = 0.034Ohm*。5A = 17mV、或采用类似的刻度、这就是反向电流阻断未激活的原因。

    2.情况 A 为预期行为。 就在 VIN 下降到0V 之前、电源轨似乎被加电到3.3V (我假定由上游转换器供电)。 这会产生44mV 以上的压降、因此器件会快速禁用反向电流。

    通过在 VIN 未上电时禁用 TPS22950 (通过外部信号或连接到 VIN)、或确保在 VOUT 上拉至5V 时 VIN 始终供电到3.3V、可以解决此问题。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我了解它的工作原理。
    除非电源能够从 OUT 侧灌入电流、否则 VIN 和 VOUT 之间就没有差异。

    即使打开和 VIN 连接、如果 VIN 悬空、它也会从 OUT 侧充电且不能关闭。

    你有什么好主意吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    什么类型的 电源连接到了 VIN? 它的行为似乎会有所不同、具体取决于您发送的情况 A 图在何处吸收电流、以及情况 B 在何处吸收电流。

    是的、确实。 当 VOUT = 5V 时、您是否有可用于将 ON 引脚驱动为低电平的外部信号? 如果不能、您可以使用比较器+电阻分压器来监控输出、并在 VOUT 由 VIN 以外的任何器件供电时关闭该器件。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我更改了仅电源的类型。

    当高于输入的电压施加到 OUT 侧时、VIN 会升高、但 IN 和 OUT 之间没有差异、并且反向电流会继续流动。
    如果是拉电流/灌电流型电源、电源的保护功能将被激活并且电源将停止。
    始终反向电流保护 功能在什么情况下有效工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、小林山、

    看起来拉电流/灌电流电源保护功能比 TPS22950反向电流保护更加敏感。 当没有灌电流保护(或会触发高于900mA 的灌电流保护)的拉电流/灌电流电源(例如电池)时、反向电流保护可以有效地工作。

    谢谢。

    帕特里克