This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566238PEVM:PG 引脚要求

Guru**** 2580335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276069/tps566238pevm-pg-pin-requirements

器件型号:TPS566238PEVM

您好!  

数据表建议 将 电源正常引脚上拉电阻器连接到 VCC 引脚、如下图所示:

但是、 VIN 最高可以达到12V、因此12V 比5V VCC LDO 输出大、VCC = VIN = 12V。 但是、PG 引脚的最高电压仅为6V。

那么、我是否可以按照下面所示连接 PG 引脚、而不是数据表中建议的引脚?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yolanda:

    VCC 是5V 内部 LDO 输出、不会超过 5.5V、因此您可以遵循数据表指南。

    谢谢。

    阿莫德