This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76005:原理图审阅和 BIAS 引脚连接

Guru**** 2973600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275809/lm76005-schematic-review-and-bias-pin-connection

器件型号:LM76005

您好!

我正在寻找下方原理图的原理图审阅。 还要查找当输出电压为5.3V、5A 时 BIAS 引脚连接的建议。 使用的所有电容器都是陶瓷电容器、以及输入或输出是否需要更多电容器?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于输出大于3.3V、因此将偏置连接至 Vout 以提高轻负载条件下的效率。 输入和输出电容器看起来不错。 请使用 数据表中的第8.2.2.7节对前馈电容器(C8)的容值进行仔细检查、该容值可能太小。  

    此致、

    拉希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahil:

    您能检查一下吗?

    我进行了一些更改、例如、已根据数据表删除引脚7和23连接。 使用2.2uF 旁路电容器将 BIAS 连接至 Vout。 根据计算、Cff 最高可达7.5pF。 有什么方法可以核实这一点吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用以下公式来确定 Cff

    其中

    使用 Vout = 5.3V、Cout = 188.57uF、Rfbb = 23.2k Ω、Rfbt = 100k Ω:

    Cff = 237pF

    请在此处复查我的数学计算。

    此致、

    拉希尔