This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS785-Q1:LDO

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A13, TPS7A10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275947/tps785-q1-ldo

器件型号:TPS785-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS7A13TPS7A10

您好、TI!

大家好!

我们需要1.1V 到0.75V/V 的300mA。

输入电压(最小值):1.078伏

输入电压(最大值):1.220伏特

输出电流(最大值);300mA

输出电压典型值:0.75伏

您会推荐任何 LDO 吗? 以符合上述要求。

此致、

哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我们没有任何我知道的东西可以让我们获取1.078V 并直接生成0.75V。  您还需要一个更大的电压来充当偏置轨。  如果您有这个额外的电压、高于输入电压和低于5.5V、我会使用 TPS7A10或 TPS7A13。  如果唯一可用的电源为1.1V (从1.078V 到1.22V)、则您可以查看我们的电荷泵产品系列、以了解生成稍大电压的选项(如果您想获得有关此方面的帮助、请告诉我)。  

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen...incase 1.8V 是典型输入...除了下面列出的...您会推荐具有高 PSRR 和低噪声的器件吗?

    TPS785-Q1 TPS784-Q1 TPS745-Q1 TPS746-Q1 TPS76201-Q1

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    您列出的 LDO 是输出电压可达0.75V 的汽车级 LDO 的最佳选择。 我们较高的 PSRR LDO 具有 0.8V 的最小输出电压、误差百分比似乎过高。 我们在非汽车类 LDO 中确实有一些选项、您会愿意看看这些选项吗?

    此致、

    安德烈斯