This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116 IC 设计 MOSFET 短路问题12V

Guru**** 2318830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271213/lm5116-lm5116-ic-design-mosfet-short-issue-12v

器件型号:LM5116

大家好、

我们使用的是功率立方体 v3、它能够提供三种输出电压 (输出1: 5V、输出2:3.3V、输出3:12V)

供参考的图像

其中 LM5116 降压控制器和 MOSFET  BUK6226-75C 和成本。  

当我们使用电池提供输入电源(48V@2200mA)时、没有出现12V 输出、我们发现 HO、LO MOSFET 都会短路。

我们仍然得到输出1:5V、5V 电压轨看起来不错、但输出3:12V 电压轨我们面临这个问题。

我们 尝试更改 MOSFET 同样、我们面临同样的问题:输出3:12V 未出现、 MOSFET 短路。

对于上述情况、可在不连接任何负载的情况下进行尝试。  

那么、是什么导致 MOSFET 出现故障并影响12V 输出轨?

它正在等待响应。

此致、

S·普利亚·N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sathya  

    (#1)漏源过压(#2) 栅源过压(#3)过热可能会导致 MOSFET 损坏

    #1通常是由于长输入电缆或不良的 PCB 设计  

    #2通常是由于 VCC 过压  

    #3通常是由于过载、高环境温度、不良的 PCB 设计或击穿

    请分享原理图以供进一步调查。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    感谢您的答复。

    我想澄清一点、最初在相同的 BAT 电压下、我们进行了许多测试。

    她一直都很紧张。

    一旦我们遇到问题、之后改变 MOSFET 也没有效果。

    您能说明一下吗? 为什么 MOSFET 会在一段时间后发生损坏。?

    此致、

    Sathya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sathya

    首次出现故障时设备可能会损坏。 是否更换了 IC 并再次进行了测试?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    是的、Eric。   在这之后,我们也面临同样的问题。

    由于是短接的、我们更换了新的 MOSFET。 在为其供电时、我们同样观察到没有12V 电压出现。

    并检查了电源轨、发现 MOSFET 变为故障(我们将其替换为新的)

    我可以确切地知道您要求更换哪个 IC 吗?

    我们需要知道 MOSFET 究竟为什么会发生故障? 铁路是否有问题? 5V 和3.3V 电压轨仍然出现、看起来正常。

    初始几乎1周我们用于测试,它是好的所有时间。 我们仅使用相同的电压。

    谢谢。

    S·普利亚·N·萨蒂亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sathya。

    您能否分享原理图以作进一步调查?  

    如果你没有,请检查死区时间? 此外、请 使用快速入门检查环路稳定性。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL