This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:SOH 在充电和放电后降低

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273047/bq27542evm-soh-reduces-after-charging-and-discharging

器件型号:BQ27542EVM

您好!

在执行电池烧录程序之后、使用 Golden Learning 步骤执行完整的充电和放电循环、并且 SOH 正常。  但当电池到达客户端后、就插入 POS 机进行充电放电、一些电池的 SOH 会下降到90%以上甚至80%。 这种情况的原因是什么?

我期待您的重播。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    我很快就给大家安排了一个机会来看看这个问题。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    您能否发送电量监测计的.gg 文件?

    另外、在将电池放入 POS 机之前、它循环了多少次?

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    gg 文件如下所示。

    e2e.ti.com/.../4070_2D00_BQ27542_2D00_1S1P_2D00_5mR_2D00_5205_2D00_20230609.gg.csv

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    该电池只经历了两到三个充电和放电周期。 在发货前对电池进行充电和放电一次、然后将其重新充电至运输电压。  收到电池后、客户倒空再充一次电池、将其留了6天、然后每天进行测试。 首5天 SOH 正常,但第6天 SOH 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    查看您的.gg 文件、看起来收尾电流(1000mA)和收尾电压(100mV)很大。 收尾电压应该处于充电电压的10mV 范围内、而收尾电流应该是充电器切断充电前80秒的充电电流。

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于客户要求缩短加注时间、抽头电流设置为1000mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    下面是另一个 E2E 主题的链接、其中使用了高锥形电流并找到了另一个器件的解决方案:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1263677/bq28z610-r1-vct-condition-of-cell-voltage-average-current-and-two-consecutive-40s-are-reached-but-fc -无法更改为1 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony :

    链接中讨论的问题是、当抽头电流过大时、FC 无法跳过1、这与我所询问的问题无关。  我想问一下、SOH 下降的原因是什么?  是否有改进的办法?

    谢谢。

    下面是一个指向另一个 E2E 主题的链接,该主题使用高锥度电流,并找到另一个设备的解决方案:
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    收尾电流和收尾电压的用途是满足完全充电终止的条件。 这些条件可以在下面找到:

    当这些值非常高时、电量监测计会确定电池在充满电时处于满电状态、从而导致电量减少。 这就是为什么将电池放入 POS 机时、SOH 会显著下降的原因。

    您能告诉我们 在放置到 POS 机之前和放置在 POS 机时的充电周期之间是否存在差异吗?  

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Anthony:

    将电池放入 POS 机之前,充电时间约为2小时10分钟,将电池放入 POS 机之后,充电时间为2小时。

    大约1小时后、电池和 POS 机的电量均达到100%。  设计容量基于1小时充电容量、而不是电池的实际容量。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的风海岩:

    我们想了解充电周期的具体情况、例如您是仅使用恒定电流还是 CC CV 模式进行充电、以及这些值是多少。

    如果无法更改锥形电流、则会继续出现这个问题、只能通过将锥形电压更 改为接近恒定电压充电阈值的值来优化、但这可能无法完全解决这个问题。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺