This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:当 TL594's 误差放大器同时处于工作状态时

Guru**** 2505245 points
Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275184/tl594-when-two-of-the-tl594-s-error-amplifiers-are-active-at-the-same-time

器件型号:TL594

您能否确认、当 TL594 的两个误差放大器同时处于工作状态时、TL594的输出会出现什么变化? 毕竟、更高的电压只是输出电压、这对于 TL594而言是否是一个特别的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    具有较高电压输出的控制器将生效、这可以根据数据表中的示意图清晰看出。