This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:BQ25628运输模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275790/bq25628-bq25628-ship-mode

器件型号:BQ25628

我有两个关于 BQ25628的运输模式的问题。

(1)

要退出运输模式、需要安装 QON#或适配器插件。 由于我有一个太阳能电池板连接到 VBUS、所以我不希望太阳能电池板使它退出运输模式

是否可以禁用适配器插件选项以退出运输模式?

(2)

TSM_EXIT 时间(秒)为0.55 - 0.65 - 0.75 (最小值-典型值-最大值)

 tQON_RST 时间(秒)为9.0 - 10 - 11.5 (最小值-典型值-最大值)

我想使用手动操作(例如按钮)退出运输模式是否是所需的按钮按压时间0.75 - 9秒?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我在下面对您的问题的评论。  

    1) 1)很遗憾、无法禁用适配器插件作为退出运输模式的选项。 如果您参阅 BQ25628数据表中的表9-6、您实际上会发现、当存在适配器时甚至无法进入运输模式。 因此、如果您的太阳能电池板始终保持连接、在电池板没有功率输出之前、您将无法进入运输模式。  

    2) 2)要通过 QON 按钮退出运输模式、只需保持该模式典型值为0.65秒、最大值为0.75秒。 持续10秒的按钮按压是指单独的功能,即系统重置。  

    此致、

    Garrett。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garett:
    感谢您的答复!

    在表8.6中、 TSM_EXIT 参数指定为抗尖峰脉冲时间。

    我将其解释为、这是该信号因"eglitch"一词未退出运输模式的时间。 否则、退出运输模式 需要非常准确的时序(0.55-0.75秒)、这对于手动 操作是很困难的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maarten:  

    请允许我澄清一下。  TSM_EXIT 是需要拉低 QON 才能退出运输模式的最短时间。 可以将 QON 保持在低电平的时间超过规格的最大值、但请注意、在尝试退出运输模式时、您不会希望使 QON 保持在低电平10秒、因为这会导致系统复位功能在退出运输模式后发生。  

    通常、为确保所有 IC 都退出运输模式、您应保持 QON 处于低电平超过0.75秒。  

    此致、

    加勒特