This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:为 FullChargeCapacity 和 RemainingCapacity 接收到零值

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275107/bq28z610-r1-zero-values-are-received-for-fullchargecapacity-and-remainingcapacity

器件型号:BQ28Z610-R1

尊敬的支持部门:

我们使用 BQ28Z610-R1定制了电路板。 为什么 在尝试读取电量监测计时 FullChargeCapacity 和 RemainingCapacity 的值为零。 DesignCapacity 和 QMax 值设置为2750mA 十六进制 Voltage、Current 和 AverageCurrent 读数正确。

此致、

马拉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marat:

    如果电芯尚未充电或放电、这些值通常报告为零。

    是否已为电量监测计创建 golden image 文件?

    如果没有、可以在下面找到完成此操作的流程:

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua777 

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺