This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274897/bq27220-bq27220

器件型号:BQ27220

背景

正如我从 TI 收到的信息、我们在 BQ 器件中对电池曲线进行了编程。 BQ27220器件在器件的启动期间进行编程。 在我们的设备固件中、我们必须根据电池充电百分比执行某些设备操作。 在我们的器件中、我们遇到以下问题。

问题

  • 与电池电压相比、BQ 报告的电池百分比较低。
  • BQ 报告2%、但电池电压相当高、理想情况下应该报告为20%。

问题

  • 每次当 BQ27720报告电池充电量为2%时、如果我们因为电池电量低而关断该器件、BQ 器件内的学习算法是否会将2%调整为新的0%? BQ 器件未关断、始终由电池供电、但我们器件中仅关断 MCU。
  • 尽管电池剩余电压很高、但 BQ 报告低电池百分比的问题是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Afdeling,  

    BQ27220器件是否进行下电上电? 如果 BQ27220器件进行下电上电、则该器件将恢复为默认配置数据。 检查这一点的方法是从一个配置寄存器中读取一个值、并检查该值是否为默认值。

    此致、

    Jonny.