This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2105EVM:是否可以通过替换 LM2105EVM 器件来评估 LM5109B

Guru**** 2765435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2105, LM5109B, LM2105EVM, LM2104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275586/lm2105evm-is-it-possible-to-use-lm2105evm-for-evaluating-lm5109b-by-replacing

器件型号:LM2105EVM
主题中讨论的其他器件:LM5109BLM2104、LM2105

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 LM5109B、并有一个问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

LM5109B 没有任何评估板。

是否可以使用 LM2105EVM 通过更改器件来评估 LM5109B。

由于 LM5109B 和 LM2104是引脚对引脚的、我想我可以通过更换进行评估。

——

感谢您提前提供的巨大帮助。

此致、

真一市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shinichi:

    感谢您关于 LM2105EVM 和 LM5109B 的问题。

    是的、您能够评估兼容 EVM 上的引脚对引脚部件。 LM2105EVM 产品页面上对此进行了说明。 LM2105和 LM5109B 均提供 D 和 DSG 封装、EVM 支持任意一种配置、如 EVM 用户指南原理图所示。 EVM 提供了 D 封装配置、因此与 D 封装替换 LM5109B 是一个简单的解决方案。

    需要注意的一点是、 LM2105集成有自举二极管、而 LM5109B 没有。 因此、如用户指南中的第6节所讨论的那样、您需要填充 R10以利用外部自举二极管、从而使 LM5109B 正常工作。

    如果您希望使用 DSG (WSON-8)封装、则必须进行一些其他更改、以便将 EVM 重新配置为与该 IC (U2)而非 D 封装 U1一起使用。

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    感谢您的答复。

    我了解 LM2105EVM 可以用于 LM5019B。

    我还想提醒一下、外部二极管必须在 R10处填充。

    我将与客户分享此内容。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    真一市