请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5169 您好!
我采用22-100V 输入、需要24V 500mA 隔离式输出。 你有什么建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采用 Flybuck 配置的 LM5169可以工作。
您可以在 EVM https://www.ti.com/tool/LM5168FEVM 上评估 您的特定电源状况。
是的、您可以对耦合电感器进行升压、只需确保保持较低的电流即可。 我在过去听到的一个经验法则是把它保持在2以下,最好是1.5。
此外、您需要确保未达到峰值初级电流限值、因此需要相应地调整电感大小。
我为您启动了设计计算器。 计算器不是专门针对此部分的、但是、大多数公式并不是特定于此部分的。
e2e.ti.com/.../1072.Copy-of-Calculator_5F00_Rev1p03.xlsx
此外、这里还有一些资源、