This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:连接负载后的电池剩余容量变化

Guru**** 2592460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27220EVM-744, BQ27220, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1266962/bq27220evm-744-battery-remaining-capacity-change-after-load-connect

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件: BQ27220BQSTUDIOEV2400

您好!

希望您做得好。

我们将使用 BQ27220EVM-744。 无剩余负载能力(RC)的1119mA 较高,但在负载连接后,连接到89mA 在进行老化过程中,取出 89mA 十六进制后显示的装载读数

如果我们取出电池并重新连接、请按照上顺序(无负载1119mA、带负载 89mA 内螺柱...)读取读数。

您能否告诉我们这是否正确、因为我们使用剩余容量计算百分比?

是否有其他方法可以获取或计算电池百分比?

请查看随附的 reference.e2e.ti.com/.../05092023-bat-reading.txt 读数

   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitesh、

    由于劳动节假期、回复可能会延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池的容量是多少?

    请确保将 EDV2/1设置为7%和3% SOC 的正确值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锂离子电池、3.7V、2.6Ah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试对配置进行放电并将 bq27220 EVM 连接到 bqStudio 而不是主机 uC 并使用 bqStudio (寄存器日志)记录所有寄存器?

    电量监测计计算 Rm = FCC -库仑计数。 在合格的放电过程中测量 FCC、对于您的电池、FCC 应在2600mA 附近。 如果 Rm 为89mA、则电量监测计从充满电的情况中计算出 Fstrategy -89mA Coulombs。 电量监测计不使用电压来计算 Rm。 它使用库仑计数。 因此、如果 RM 看起来对于特定电压不合理、我们必须知道充满电后的 FCC 和库仑计数(传递电荷)。

    请注意、当电量监测计复位时、电量监测计会通过电压测量来估算 RM、如果电池不放松以及10点电压表配置不正确、则可能不准确。 充电停止以完全充电时是否会获得100% SOC? 在本例中、FCC 和 RM 是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiteshs@2022

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们没有 EV2300/EV2400、因此无法使用 bqstudio。

    您能介绍更多 库仑计数吗?

     0点电压表是什么? 我们未配置任何电压表。 如果 RM 为3000mA、则 SOC 的值为100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hitesh:

    使用 BQStudio 配置测量仪表会更容易。 如果可以、强烈建议您获取 EV2400。

    库仑计数表示在您充电或放电时通过的电荷。 监测计将测量电池的电流并对随时间变化的电流进行积分。 通过这种方式、它将知道电池已充电或放电的程度。

    该电量监测计附带预定义的电压表。 但是、该 OCV 表不考虑您使用的特定电芯。 多年来、我们已对数千个电池单元进行了表征、很可能我们的数据库中的电池化学成分与之类似。 请使用 GPCCEDV 获取 OCV 表的工具。 请注意、此工具还会输出一些用于优化温度的参数、以便在您的应用需要时使用。

    有关数据存储器中的默认 OCV 表、请参阅下面的。  


    此致、
    何塞·库索