This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:是否可以在全桥中使用?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275187/ucc256404-is-it-possible-to-use-it-in-full-bridge

器件型号:UCC256404

UCC256404是一款半桥 LLC 控制器、但是否可以将其用于全桥与其他栅极驱动器 IC 结合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ***-San、

    不幸的是、不 该控制器严格作为半桥拓扑进行优化。 全桥拓扑的最佳替代方案是我们的相移全桥 UCC28951。

    我希望这可以回答您的问题。