请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922053 大家好、
经过长时间搜索、找到合适的 LED 驱动 器后、我目前正在使用 PWM 输入和模拟输出测试 TPS902253。
在下面的中、您可以看到在 LED 前面的一个电阻器上测量的信号(左侧27uF、右侧10uF 用作电路中的电感器)。
您可以看到高频噪声、最大波纹约为150mV。 (我也尝试了39 uF,但它不会得到更好)


现在我的问题是:这是 TPS922053预期的结果、还是可以通过改变整体设置在一定程度上加以固定。
如果后来是这种情况,我会很高兴地与你们分享我的当前设置。
祝你一切顺利。
弗洛里