主题中讨论的其他器件: BQ25792、 BQSTUDIO
您好
我想使用 GPC 周期获取电路板上的电池值。 该板是一个 µC + BQ25792 + BQ34110、带有9000mA 的6S1P NiMh 电池。
先前的所有步骤都运行良好(充电、放电前放电)、但放电过程不会停止。
系统电压为6000mV、放电负载在5000mV 时关闭以防止深度放电。 它还能识别6000mV 的最小放电电压。 但当负载移除后、电池电压会恢复至6000mV 以上。
在该系统中、最小电流为5/ 6mA、因为连接器和稳压器需要一些电流。
我不确定这是否是 GPC 过程永远不会完成的问题。
可能是什么问题?
此致
赫伯特