This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62097:当 Vin 启动不是0V 时、Vout 增大和软启动变得无效的问题

Guru**** 2385700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62097
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275620/tps62097-problem-where-vout-increases-and-soft-start-becomes-invalid-when-vin-start-is-not-0v

器件型号:TPS62097

我的极少数 TPS62097PWTR 有问题。

将特定 TPS62097从 Vin:330mV 提升至3.3V 时、会出现以下两个问题。

(当 Vin 从略低于300mV 的位置上升时、它可以正常运行。)

与1.8V 的・值相比、Δ V Vout 略有增加至1.95V 左右。

・μ s 软启动电路、Vout 在约100μs 时升高。

顺便说一下、当 VOUT 和 VSS 开始上升时、MODE 引脚不会生成分钟脉冲。

我认为这是 IC 本身的问题、但您能不能告诉我下面的内部功能?

①Is IC 内有上电复位电路?

  如果是、请告诉我启动和取消操作所需的电压。

②Regarding 带隙基准电路、是否有内部控制电路将偏移(例如330mV、不是0V)考虑在内?

③Are 是否有任何有关 TPS62097的文档介绍了有关通过偏移上电的条件和预防措施?

④Are 输入电源的压摆率有任何条件?

  如果文档中列出了它、请让我知道它的位置。

如果您需要更多信息、请直接通过电子邮件与我们联系。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我将在内部查找您要求的详细信息。 您是否可以同时通知我以下信息:

    • 客户是谁?
    • 故障器件的批次跟踪代码是什么?
    • 故障率是多少?这些现场故障还是初始测试故障?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varum:

    感谢您的回复。

    我可以离线联系您(友谊或直接电子邮件)以获取详细的客户信息吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我已经给您发送了一封电子邮件。 接下来、我将结束此话题、因为我们将继续通过电子邮件进行沟通。

    此致、

    瓦伦