This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:效率和热特性

Guru**** 2384990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62903-Q1, TPS62130A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275618/tps62130a-q1-efficiency-and-thermal-characteristics

器件型号:TPS62130A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62903-Q1

您好、TI 团队:

我们 在设计中使用了 TPS62130AQRGTRQ1、并观察到以下情况:

1.我们有一个将5V 输入转换为3.3V 输出的应用。 设计中使用的电感值为1uH、使用的输出电容约为57uF。 当我们使用电子负载加载降压稳压器时、如果输出电流大于2A、则降压的输出电压和效率会急剧降低。 以下是测试读数:

即使去除电感器效率后、IC 2.8A 时的功率损耗也为1.4W。 我们还观察到相对于环境温度的30度自发热增量。 您能不能告诉我们如何提高降压转换器的效率、或者要求您推荐具有相同封装尺寸的替代器件型号。

2.  TPS62130AQRGTRQ1 的额定工作温度为125摄氏度。 但是、数据表中在建议工作温度下提到了元件的 Tj 值不应超过125°C。 您能告诉我们环境温度和结温值如何相同吗?

3.绝对最大额定值中提到了 Tj 值可以达到150摄氏度、但根据数据表中提到的注释、它将影响元件的可靠性。 您能否告诉我们、器件寿命不会受到影响的结温限制?

我们非常感谢您对这些问题的立即答复。

此致、

Khemraj Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khemraj!

    1.为了提高效率、可以选择1.25MHz Fsw 并使用2.2uH 电感器、这样可以提高效率。 您是否还想让我知道您至少希望获得多高的效率?

    2.我认为 Tj 和结温是一样的。 125oC 限制适用于结温。 对于环境温度、我们只需要确保环境温度+温度增量不会超过125oC。

    3.为实现长期稳定运行,应将结温控制在125°C 以下。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai 您好!

    我希望在2.8A 电流下实现大于90%的效率。 在我们的设计中、我们在设计中使用1uH。

    此致、

    Khemraj Suthar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Khemraji!

    如果您无法更改电感器、则只能尝试使用较低的频率。

    对于替代器件型号、我们建议使用 TPS62903-Q1。 我们有一些来自 DS 的效率数据、其中6VIN-3.3VOUT 为1uH。它可以满足您的要求、我还认为对于5VIN、效率可能优于6VIN。

    但它不与 TPS62130A-Q1引脚对引脚兼容。

    我将在中国国家假期9月29日至10月6日,将给予答复比如果你有其他的 quesiton。

    此致