This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543320:用于 TI 收敛问题的 PSpice

Guru**** 2384680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543320
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275367/tps543320-pspice-for-ti-convergence-issue

器件型号:TPS543320

您好!

我正在尝试在 PSPICE for TI 中针对 TPS543320运行一些仿真。 我从产品网页下载了默认项目(slum788)。 我能够运行仿真、没有任何问题。 我的团队计划将稳压器用于几个不同的电压轨、因此我更改了默认原理图中的一些元件值。

当更改这些值以与我们针对 Vout=1.1V 的预期设置相匹配时、仿真仍然运行良好。 我能够运行相同的"启动"仿真曲线、并且还将负载电阻器切换到脉冲电流源以仿真负载阶跃。

我在 Vout=2.5V 时重复此过程、同样启动仿真系统配置运行正常。 切换到脉冲电流源时、仿真无法收敛。 我已将我尝试仿真的原理图的一些图像和收到的错误消息作为附件。 请提供任何协助。 我不熟悉 TI 的 PSPICE、因此我感觉可能有些基础知识会给我带来这个问题。

提前感谢您!

原理图(有关电压等的文本注释、尚未针对2V5更新、仅为元件值)

仿真设置(默认系统配置不变、持续时间除外)

收敛错误时的初始输出日志

自融合之后的输出、该输出可能会

尝试自动融合后的下一个弹出窗口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    我使用与您相同的原理图和配置文件来运行 PSpice 仿真。

    它可以正常运行、不会出现任何收敛错误。

    我已经向您发送了一封包含仿真文件的电子邮件。 请尝试一下。

    BTW、您选择的8.2u 电感器对于此应用而言过大、可能会导致环路稳定性问题、请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有问题。 感谢您的帮助!

    所注明的电感器尺寸、我将重新进行选择。 再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 你好!

    Athos 将在 CN 国庆假期(9-29至10-6)后回复。