This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:5Vout 时的最大输出电流与输入电压间的关系图

Guru**** 2519010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275197/tps61299-max-iout-vs-vin-graph-at-5vout

器件型号:TPS61299

大家好、

有人可以向我发送一个图形 、其中最大输出电流与输入电压之间的关系为5V 吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、没有最大输出电流曲线。 可通过以下公式计算最大 Iout:

    Iout=Iin*Vin*(效率)/Vout。 平均 Iin 最大值为1.2A。 效率约为90%