This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25948EVM:自保功能

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25948EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275752/tps25948evm-auto-rety-functionality

器件型号:TPS25948EVM

您好!

我正在为我的设计评估 TPS25948EVM。  

根据数据表,TPS259480AYWP (自动保修启用)应在达到103 ms 的保证到期后自动重新启动。  

我所观察到的是,自保不能按预期运作。

例如  

上的评估板 U1、电流限制配置为3A。  

如果消耗的电流大于3A (预期行为),D3将打开。

但如果 电流 衰减至较低值、D3将保持导通、直到电流衰减 1.5A。 (根据我的下限 D3应该 在过流情况被移除后关闭103ms)

请求您添加自保功能  

此致、

阿努拉格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag,

    我建议探测 VIN、VOUT、FLT 和输入电流、以便确切了解正在发生的情况。 很难从 LED 状态判断、因为我们可能会看到相同亮度的 LED、即使它由于 FLT 脉冲而接收 PWM 也是如此。  

    此致

    G·库纳尔