This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:数据表接地阐述

Guru**** 2378660 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3410R070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1274982/lmg3410r070-data-sheet-grounding-clarification

器件型号:LMG3410R070

问题与 LMG3410R070有关接地平面和源连接旁路电容器和升压电感器端接的要求相关。 摘自数据表- SNOSD10F–2016年4月–2020年5月修订

 

 使用的术语包括"信号接地"、接地、源平面和源极引脚。

 在数据表中并未明确其用途、因为似乎与数据表中显示的布局示例存在冲突。 图19.

"11.1.2信号接地连接(第24页)

LMG341xR070的源引脚也是信号接地参考。 信号 GND 平面应连接到采用低阻抗开尔文连接的源极。 此外、与驱动器相关的无源器件(例如旁路电容)的返回路径必须连接到 GND 平面。 在图19中、本地信号 GND 平面位于第二个铜层上、用作本地电路的回路。 除了通过足够低阻抗的过孔在源极引脚处进行开尔文连接外、本地信号 GND 平面与高电流源极平面隔离。"

 

问题1

 请说明、是"信号 GND 平面"与"GND 平面"。 在数据表中给出的布局示例中、由于 C8 -图14原理图第17页和 C8 -图19示例半桥布局似乎通过两个过孔直接连接到 Q1 (顶部 GaN)源、因此存在混淆。 这似乎与开尔文连接发生冲突、因为"信号 GND"在两个位置连接到"Q1-源。

 

使用这些条款的其他条款

 

11.1.3旁路电容器(第24页)-在这种情况下、接地平面指的是什么。

 

9.2.2.3降压/升压转换器设计(第19页) -数据表显示"...此电感器连接在 BBSW 引脚与地之间。 在 VNEG 和接地之间需要一个2.2 μF 25V 0805旁路电容器。 ..."

 

问题2

2.2u 电容器连接至电源接地。 在图19示例半桥布局中、电感器连接到信号 GND? –为什么这样做不会将峰值电流注入信号接地?

您能否说明一下数据表中使用的术语。  

 使用的术语包括"信号接地"、接地、源平面和源极引脚。

谢谢。

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    每个器件的源极是该器件的接地端。 对于半桥中的低侧器件、这很简单、因为源极连接到系统接地。 对于高侧器件、这稍微有点混乱、源极连接到开关节点、因此高侧器件(和集成驱动器)的接地端是开关节点。  对于 集成驱动器和我们随其提供的功能、我们建议去耦电容器(在我们的 D 模式器件上、需要一个电感器)、该电容器将连接到器件的接地/源极引脚。 我们建议通过开尔文连接使该信号接地连接到电源接地、方法是使过孔远离将传导电流的路径。 这方面的一个很好的示例是在我们的 EVM 中、我在这里包含了该 EVM 设计文件的链接: https://www.ti.com/lit/zip/snoc043。 

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    绝对理解术语"接地"指的是顶部或底部 GaN 以及从信号接地到 Vs 接地的开尔文连接。

    你发送的 Gerbers 是 有帮助的和清晰的。

    我建议使用开尔文连接符号将信号接地与接地分开、使原理图更加清晰、然后可以轻松地直接在原理图上指示各个元件的接地要求。
    例如、对于开尔文连接、在 Altium 中使用"网带连接"。

    我猜、 由于 滞回稳压器的低侧电流感应控制、降压/升压电感器接地在控制接地端而不是 Vs 接地端?

    非常感谢您的帮助和快速响应、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    可以、 降压/升压电感器的接地端位于开尔文连接的控制接地侧。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢- Kyle - Ed